This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:PCB 热量计算器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804896/webench-tools-pcb-thermal-calculator

主题中讨论的其他器件:TPS74801

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好。

我有一位客户需要使用 PCB 热量计算器等式来减少铜填充。  

他希望使用采用 VSON10封装的 TPS74801。 由于 TPS 74801或 TPS 748没有下拉列表、因此我选择了另一个具有类似" theta jc、bottom "的 VSOP 部件、例如、他选择了 TPS71202DRCT。 请注意、在200mW 时、我仍然无法将滑块移动到小于256的位置。 (平方毫米)。  顶部 GND 层上的覆铜尺寸需要保持结温低于100C、环境温度为50C、采用 VSON10封装的 TPS74801的功耗为0.2A。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的提问。 我正在尝试查找能够回答您的问题的合适联系人。 很快就会更新。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    请参阅以下应用手册。 这个给出了有关该工具的一些详细信息。
    www.ti.com/.../slua566.pdf

    此致、
    Bhushan