请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS74801工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好。
我有一位客户需要使用 PCB 热量计算器等式来减少铜填充。
他希望使用采用 VSON10封装的 TPS74801。 由于 TPS 74801或 TPS 748没有下拉列表、因此我选择了另一个具有类似" theta jc、bottom "的 VSOP 部件、例如、他选择了 TPS71202DRCT。 请注意、在200mW 时、我仍然无法将滑块移动到小于256的位置。 (平方毫米)。 顶部 GND 层上的覆铜尺寸需要保持结温低于100C、环境温度为50C、采用 VSON10封装的 TPS74801的功耗为0.2A。
谢谢你。