This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020:SPICE 模型

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/806176/tina-spice-lmg1020-spice-model

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

客户要求在.LIB 中使用 LMG1020 SPICE 模型(而不是 TINA)

因为客户正在使用 ADS、并且所有环境参数都是在 ADS 下创建的。

请提供帮助,谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我正在关闭此主题、并将发送有关此查询的电子邮件(以 ti 电子邮件 ID)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    PSPICE 和 TINA 的库文件通常相同(PSPICE 和 TINA 兼容)。 但是、如果文件在一个仿真器中加密(例如 PSPICE)、则不能在另一个仿真器中使用(在我们的示例中为 TINA)。 所有其他兼容的仿真器也是如此。

    如果   您在"未加密模型库" 共享点中未看到该模型、则可以请求使用未加密模型。 (如果您需要进一步的帮助、请给我发送电子邮件)

    此致、

    Arash