请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
客户要求在.LIB 中使用 LMG1020 SPICE 模型(而不是 TINA)
因为客户正在使用 ADS、并且所有环境参数都是在 ADS 下创建的。
请提供帮助,谢谢!
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、
PSPICE 和 TINA 的库文件通常相同(PSPICE 和 TINA 兼容)。 但是、如果文件在一个仿真器中加密(例如 PSPICE)、则不能在另一个仿真器中使用(在我们的示例中为 TINA)。 所有其他兼容的仿真器也是如此。
如果 您在"未加密模型库" 共享点中未看到该模型、则可以请求使用未加密模型。 (如果您需要进一步的帮助、请给我发送电子邮件)
此致、
Arash