主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、团队、
我尝试仿真输出对温度变化的变化(-40至85C)。 我的输入为6-17V 信号、而我的输出应为3.3V。这与 TPS548A20搭配使用时、我连接 了仿真结果。 我不明白
1)为什么 x 轴显示在 uC 中? 将 I 作为参数插入(-40至85)
2) 2)信号发生器被仲裁设置为从6V 到17V 的斜坡。 为什么没有显示波形?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、团队、
我尝试仿真输出对温度变化的变化(-40至85C)。 我的输入为6-17V 信号、而我的输出应为3.3V。这与 TPS548A20搭配使用时、我连接 了仿真结果。 我不明白
1)为什么 x 轴显示在 uC 中? 将 I 作为参数插入(-40至85)
2) 2)信号发生器被仲裁设置为从6V 到17V 的斜坡。 为什么没有显示波形?
您好、Elisa、
请使用随附的.tsc 文件并执行以下步骤、以获取输出随温度变化的变化。
1.转至 Analysis (分析)选项并单击 DC Analysis (DC 分析)
2.然后点击"Temperature Analysis"、此时将打开一个如下所示的窗口
3.您可以在此处插入没有点的温度范围值
下面是输出随温度变化而变化的结果
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4688694_5F00_19.tsc
希望这将对您有所帮助。
此致、
Ashis
您好、Elisa、
请使用随附的 TPS548A20.TSC 查看输出随温度变化的变化。
下面是所有探测节点的仿真结果。
此外、您还可以通过执行以下步骤、包括11V 输入信号以及6V 直流偏移:
1.从下面显示的窗口中选择源、然后从其中选择电压发生器
2.在中,选择具有所需电压和直流电平的三角波,如下窗口所示。
此致、
Ashis