This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS548A20:热分析- TINA TI

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804406/tina-spice-tps548a20-thermal-analysis-tina-ti

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我尝试仿真输出对温度变化的变化(-40至85C)。 我的输入为6-17V 信号、而我的输出应为3.3V。这与 TPS548A20搭配使用时、我连接 了仿真结果。 我不明白

1)为什么 x 轴显示在 uC 中? 将 I 作为参数插入(-40至85)

2) 2)信号发生器被仲裁设置为从6V 到17V 的斜坡。 为什么没有显示波形?

请注意、TINA-TI 在执行仿真前不会告知任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    请使用随附的.tsc 文件并执行以下步骤、以获取输出随温度变化的变化。

    1.转至 Analysis (分析)选项并单击 DC Analysis (DC 分析)

    2.然后点击"Temperature Analysis"、此时将打开一个如下所示的窗口

    3.您可以在此处插入没有点的温度范围值

    下面是输出随温度变化而变化的结果

      

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4688694_5F00_19.tsc

    希望这将对您有所帮助。

    此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解如何绘制 Vout (这就是我需要的)。

    您能否在此 webench 模型(TINA-TI 中可导出)中同时包括输入信号? (例如、11V 的三角波形、直流失调电压为6V)。

    我尝试将其包含在我的模型中、但它不能用于热仿真。

    此致

    ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找 Vout 的仿真、而不是 Iout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    感谢您的耐心等待。

    遗憾的是、未对该器件的热特性建模。 因此、您不能观察到模型仿真结果中的任何变化。r.t 温度。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    请使用随附的 TPS548A20.TSC 查看输出随温度变化的变化。

    e2e.ti.com/.../TPS548A20.TSC

    下面是所有探测节点的仿真结果。

    此外、您还可以通过执行以下步骤、包括11V 输入信号以及6V 直流偏移:

    1.从下面显示的窗口中选择源、然后从其中选择电压发生器

    2.在中,选择具有所需电压和直流电平的三角波,如下窗口所示。

    此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashis、  

    正如我在开始时所写的那样、如果我按照您所说的程序在 TINA 中执行、仿真将不起作用。 (将波形信号插入电压发生器)。 为什么 x 轴显示这些值?

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    请验证对话框中提供的开始和结束温度值。

    另请注意 、未对该器件的热特性建模。 由于您是 TI 内部人员、我们将通过电子邮件进行进一步沟通、因此我将关闭此主题。