This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:线圈设计器

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804070/webench-tools-coil-designer

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我在线圈设计器 TI WEBENCH 的帮助下设计了以下线圈

  • 外径(DOUT):40 mm
  • 层数:2.
  • 每层匝数:35
  • 布线宽度(W):0.2mm
  • 布线间距(S):0.2mm
  • 内径(Din):12 mm
  • 第1 层和第2层之间的间距(x12)= 1.5mm

这使我 L=94.8 μ H、但在制造和测量之后、它始终为我提供4 μ H。  

有什么帮助?

如果需要、我有线圈和测量的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    感谢您的提问。 我正在尝试寻找能够帮助解决此问题的合适联系人。 我很快就会回来。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    非常感谢您的支持、期待您的反馈。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarek、

    请给我们发送图片。 它不应与 webench 估算的距离太远。 其中一个线圈可能已部分短路? 或者、您如何测量线圈时可能会出现问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clancy:

    非常感谢您的回复。

    请在此链接中找到照片

    我使用了 Keysight 阻抗分析器进行测量、这不是第一次测量线圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarek、

    一切看起来都不错、但我无法从线圈的图片中看出任何内容(分辨率太低)。 我怀疑 PCB 制造存在问题。 您可能能够通过目视检查进行判断。

    为了仔细检查阻抗分析仪测量是否正确、您可以尝试添加并联电容器并将其连接到其中一个 LDC 器件。 然后、您可以通过测量振荡频率(您可以在示波器上或使用 LDC 器件的输出进行测量)来检查电感。