请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我在线圈设计器 TI WEBENCH 的帮助下设计了以下线圈
- 外径(DOUT):40 mm
- 层数:2.
- 每层匝数:35
- 布线宽度(W):0.2mm
- 布线间距(S):0.2mm
- 内径(Din):12 mm
- 第1 层和第2层之间的间距(x12)= 1.5mm
这使我 L=94.8 μ H、但在制造和测量之后、它始终为我提供4 μ H。
有什么帮助?
如果需要、我有线圈和测量的图片。