This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:添加了微通孔

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805002/tida-01573-the-addition-of-micro-vias

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

尊敬的先生/女士:

我们目前正在设计激光雷达系统、为此、我们希望使用 TIDA-01573的参考设计。 我们希望将设计集成到我们自己的系统中、因此我们考虑重新设计它。 然而、我们的预算有限、因此实际上不能选择使用盲微通孔。 在本参考设计中、需要使用微通孔来限制寄生电感、使返回电流环路尽可能小、并改善从组件中提取的垂直电流。 我必须指出 、我们在高频设计方面没有太多经验、我们当前的想法如下; 考虑1ns 脉冲时、信号波长为0.3m、 因此与 PCB 厚度(1.6mm)相比、该波长的波长要高10倍以上、而由 ALL 至过孔创建的残桩不应影响性能。 因此、必须能够使用直径为1.5mm 的全通孔、或者我们是否不考虑其他效应、如果是、您能否启发这一点?

接下来、我们还想知道是否可以通过通孔将这些全部放置在 EPC2019和 LMG1020的焊盘上、但尽可能靠近焊盘。 由于将过孔放置在焊盘上可能会导致焊锡膏被卡入过孔中、从而使部件的连接难以焊接。 当然、放置焊盘的过孔意味着 EPC2019在其连接到 PWRGND 的第4个焊盘中将减少一个过孔、并且 EPC2019周围的区域也会稍微改变一点。 我们认为、更改该值只会增加一些额外的电感、但无法确定有多少以及是否存在其他影响。 因此、我们希望您能让我们更深入地了解您对使用盲孔而不是成本更低的标准全通孔的失望之处?

Laslty、我们正在考虑将孔钻直径从0.15增加到0.2mm 的影响、增加这也会影响布局、过孔将无法安装在 EPC2019和 LMG1020的焊盘上。 但是、如果不将过孔放置在焊盘上、影响有限、增大直径可能也不会对设计产生很大影响。

您可能会告诉我们、我们的经验很有限、不知我们是否做出了错误的假设、 因此、我们真的希望您能通过解释我们当前在焊盘上或焊盘上放置全通孔的想法对 TIDA-01573的性能有多大的负面影响来帮助我们?

提前感谢、我们希望很快收到您的回复。

此致、

EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eva、

    感谢您关注我们的 LMG1020。 美国阵亡将士纪念日假期将于星期二关闭我们的办公室。 星期二、我们将回复您的帖子。

    您是否可以将我们的电路板用于您的工作? 这是一种经过验证的设计、制造您自己的 PCB 将非常棘手、如您所知。 看看 LMG1020 EVM。 我强烈建议您在项目中使用此 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eva、

    感谢您深入了解 TIDA-01573 (与 LMG1020 EVM 相同)、欢迎使用 e2e!
    对于 EVM、焊盘中有一个微过孔、用于降低 VDD 源和返回路径以及栅极返回环路的电感。 焊盘中的过孔应位于 GaN 的源极、并立即连接到驱动器 GND、以防止接地反弹和压降在驱动电压下工作、从而减慢上升和下降时间。 通过减小布线长度并增大布线宽度、确保栅极环路和电源环路尽可能小。 请参阅 LMG1020 EVM Altium 布局文件作为参考。 具有相同密耳孔直径的焊盘中的通孔(例如、激光钻孔)将在焊盘位置执行与微通孔相似的操作。 只有较长的布线电感才能使电气性能有所不同。 对于连接到大多数铜的过孔、例如每层上的接地层、热性能将是最佳的。 成本可能会更高、但如果有大量的微孔、成本可能会更小、并且可以通过更小的 PCB 板实现成本节省。 仅当激光峰值电流较高时才需要低布局电感、而对于远距离激光雷达则需要1-2ns 脉宽。 您使用的是0.3m 波长的哪种激光器(这是否意味着您使用的是1GHz 开关频率?) 脉冲为1ns? 需要多大的峰值激光电流? 此激光雷达用于什么最终应用?

    谢谢、