请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 你好!
我想通过应用 TIDA-00951产品来制造电池充电器。
**电池充电器规格
-输入电压是太阳能电池板的输入(大约50VDC)。
-输入电流约为40A。
-电池充电电压(输出电压)约为400VDC,输出电流约为6A。
-输入电压是太阳能电池板的输入(大约50VDC)。
-输入电流约为40A。
-电池充电电压(输出电压)约为400VDC,输出电流约为6A。
TIDA-00951的手册中有两种"备用电源模式"和"电池充电器"模式。
1.如果我想用"备用电源模式"(与 TI 设计相反)为电池充电、是否可能?
2.如果项目1可用,请详细说明它是如何可能的。
谢谢你。
祝你度过美好的一天!
祝你度过美好的一天!
(**请在我的电子邮件中回复。(marutop1@naver.com))