This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TI Designs:TIDA-00951

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805589/tida-00951-ti-designs-tida-00951

器件型号:TIDA-00951
你好!
我想通过应用 TIDA-00951产品来制造电池充电器。
**电池充电器规格
 -输入电压是太阳能电池板的输入(大约50VDC)。
 -输入电流约为40A。
 -电池充电电压(输出电压)约为400VDC,输出电流约为6A。
TIDA-00951的手册中有两种"备用电源模式"和"电池充电器"模式。

1.如果我想用"备用电源模式"(与 TI 设计相反)为电池充电、是否可能?
2.如果项目1可用,请详细说明它是如何可能的。
谢谢你。
祝你度过美好的一天!
(**请在我的电子邮件中回复。(marutop1@naver.com))
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是绝对可能的。 您需要在固件中进行更改才能执行此操作。
    因为您将不会使用双向功能。 您可以使用 UF 或 SiC 二极管替代高压 MOSFET 并简化您的设计。

    此致、
    RAM