This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01387:锂离子 SOCL2电池和超级电容器之间的二极管和限流电阻器?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01387, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/805062/tida-01387-diode-and-current-limiting-resistor-between-li-socl2-battery-and-supercapacitor

器件型号:TIDA-01387
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

您好!

请注意、在 TIDA-01387原理图中、Li-SOCL2电池和超级电容器之间没有二极管(以防止反向电流)和限流电阻器。 但在设计指南文档的第5.3节(保持时间测量)中、提到了 ILIM。 是否有任何建议的电流限制方法、或者锂离子 SOCL2电池通常不需要此方法? 同样、对于二极管、锂离子 SOCL2电池和超级电容器组合通常不需要该电容器吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    老实说、我不熟悉电池。 最好查阅电池数据表、查看其是否有此要求。
    同时、我将与我的团队成员核实他们是否有一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Li-SOCL2电池具有电流限制、具体取决于其容量。  对于 TPS61021A、反向电流无法流过它。 因此不需要反向二极管。

    如果最大输入电流< Li-SOCL2最大输出电流能力、则没关系!