Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01387, TPS61021A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01387 主题中讨论的其他器件: TPS61021A
您好!
请注意、在 TIDA-01387原理图中、Li-SOCL2电池和超级电容器之间没有二极管(以防止反向电流)和限流电阻器。 但在设计指南文档的第5.3节(保持时间测量)中、提到了 ILIM。 是否有任何建议的电流限制方法、或者锂离子 SOCL2电池通常不需要此方法? 同样、对于二极管、锂离子 SOCL2电池和超级电容器组合通常不需要该电容器吗? 谢谢。