This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:是否有 USB 驱动程序可用于通过 Linux 机器的 USB 端口对 TMS320F28075芯片进行闪存编程

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804783/linux-is-there-a-usb-driver-available-to-allow-flash-programming-of-tms320f28075-chips-from-the-usb-port-of-a-linux-machine

主题中讨论的其他器件:TMS320F28075UNIFLASH

工具/软件:Linux

我们使用 C2000 Ware 中提供的 USB 闪存编程器 对 基于 TMS320F28075的电路板进行编程。 这在 Windows 计算机上运行良好(安装了 F28x7x_USB_Boot_Loader.inf" Windows 驱动程序)。

但是、我们也希望能够从 Linux 计算机中执行此操作。

我们设法重新编译"USB_flash_programmer.exe"以在 Linux 上运行、但在尝试对电路板进行编程时、我们收到以下错误消息:


打开 USB 设备时出错:libusb_error_access
这可能意味着驱动程序未安装
错误:无法打开 USB 设备

是否提供 Linux 驱动程序?

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    不可原谅的是、仅提供了 Windows 驱动程序、而不是 Linux 或 MacOS。 您可以使用 UniFlash 在 Linux 上对 F28075进行编程。 但是、这需要 JTAG 连接到器件。

    此致、
    John