请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075、 UNIFLASH工具/软件:Linux
我们使用 C2000 Ware 中提供的 USB 闪存编程器 对 基于 TMS320F28075的电路板进行编程。 这在 Windows 计算机上运行良好(安装了 F28x7x_USB_Boot_Loader.inf" Windows 驱动程序)。
但是、我们也希望能够从 Linux 计算机中执行此操作。
我们设法重新编译"USB_flash_programmer.exe"以在 Linux 上运行、但在尝试对电路板进行编程时、我们收到以下错误消息:
打开 USB 设备时出错:libusb_error_access
这可能意味着驱动程序未安装
错误:无法打开 USB 设备
是否提供 Linux 驱动程序?
此致
Alex