This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 至24V

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804159/3-3v-to-24v

你(们)好

我必须将我的电压信号增加到3.3V 至24V。 因此、我使用 BSS138 MOSFET 来实现这一目的。是否有任何电压放大器可以实现这一目的。

我用于 BSS138的电路、您能不能看一下。。。。

R1的值为10k。 而不是5V。

它能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    有多少个通道、只有一个? 您是否关心速度? 是否还想消除 R1? 更改为放大器或比较器可能需要添加两个电阻器。 如果24V 带电且3.3V 尚未通电、则所需的失效防护输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是单通道

    可能是速度。 在这里无关紧要、但它应该以 ms 为单位

    我希望最小电路将我的信号电平3.3V 转换为24V

    Bss138将在这种情况下工作、我将其发送给 U。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当未提供3.3V 电源时、故障电压应低于12v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSS138的 VT (阈值)对于此3V 至24V (反相)转换器而言看起来不错。
    2N3904 NPN 晶体管也是一个选项、但输入端需要一个串联电阻器(如10k)。

    为了减少 BSS138漏极上的任何负瞬态、添加一个栅极电阻器将有所帮助。