请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
我必须将我的电压信号增加到3.3V 至24V。 因此、我使用 BSS138 MOSFET 来实现这一目的。是否有任何电压放大器可以实现这一目的。
我用于 BSS138的电路、您能不能看一下。。。。
R1的值为10k。 而不是5V。
它能正常工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我必须将我的电压信号增加到3.3V 至24V。 因此、我使用 BSS138 MOSFET 来实现这一目的。是否有任何电压放大器可以实现这一目的。
我用于 BSS138的电路、您能不能看一下。。。。
R1的值为10k。 而不是5V。
它能正常工作