This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:有关 TIDA-01573激光驱动器的三个问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/804160/tida-01573-three-questions-about-the-tida-01573-laser-driver

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

尊敬的先生/女士:

我们是德尔夫特理工大学的一群学士学生、他们目前正在完成最终的学士任务。 我们正在设计和构建海底激光雷达系统的发射级、目前我们使用 TIDA-01573激光驱动器电路来驱动我们的激光二极管 PLT5 520B (由 OSRAM 驱动)。

但是、我们在系统设计中遇到了一些障碍。 由此、我们对激光驱动器电路 TIDA-01573有几个问题。

1)我们已经发现 TP4 (测量点)的脉冲宽度取决于我们馈入脉冲缩短缓冲器(J3)输入的100ns 脉冲的峰峰值电压。 我们认为这与与与与与门的 RC 电路(R9和 C11)有关、或者函数发生器的上升时间是否会因电压电平而异? 或者它是否可以是其他的东西?

2) 2) TIDA-01573的数据表提到脉冲的峰峰值电压应介于0-3V 之间(第11页 TIDA-01573)。 然而、SN74LVC1G08DCKR 和 GATE 的阈值电压为0.7*VCC、而 VCC 为5V。因此、阈值将为3.5V。我们想知道 TIDA-01573的第11页为什么提到0-3V 脉冲就足够了?

3) 3)如前所述、我们使用的是绿色激光二极管、OSRAM 提供的 PLT5 520B。 我们使用激光驱动器电路测试了该激光二极管、结果表明、激光二极管无法承受重复率为1kHz 的3ns 脉宽信号。 在此设置下、总线电压也是27V。 我们当前关于激光无法承受这些设定值的理论是、激光二极管由于过压或过流而经历电气过载、或者电感过冲超过激光二极管的最大反向偏置电压、 哪一个是2V。当您对激光驱动器设计的渊博知识超过了我们的知识时、您是否碰巧知道这两种理论中的任何一种是否适用于我们的问题? 是否还有更多游戏内容? 如果是这种情况、您是否碰巧知道此问题的解决方案?

此致、

Lynrick 和 Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lynrick 和 Eva、

    感谢您提出有关 TIDA-01753的问题、欢迎使用 e2e! 听起来像是一个很棒的项目。
    1) 1) RC 和组合充当脉冲短接器。 有关这方面的详细信息、请参阅 LMG1020 EVM 用户指南(www.ti.com/.../snou150a.pdf) 。如果您有任何疑问、请告诉我。 FG 改变电压电平可能会改变 FG 输出或与门输入端的上升/下降时间、如果达到逻辑高电平阈值的时间为、则会略微改变 TP8或与门输出端的脉冲宽度 更改了。 您看到什么类型的脉宽差异?
    2) 2)可以绕过脉冲短接器和0-3V 信号、在这种情况下、它将直接进入 LMG1020的 IN+引脚、该引脚可接受0-3V 电压。 我将确保更新 TIDA、以反映这一变化。 如您所说、在使用默认 EVM 时应该为0-5V。 感谢您的介绍。
    3) 3) PL520T5 B 的最大正向电压为8V、典型值为6.4V。 当 Vbus = 6V 时、电路是否工作?
    请告诉我这是否有助于回答您的问题、或者您还有其他问题!

    谢谢、