主题中讨论的其他器件: LMG1020
尊敬的先生/女士:
我们是德尔夫特理工大学的一群学士学生、他们目前正在完成最终的学士任务。 我们正在设计和构建海底激光雷达系统的发射级、目前我们使用 TIDA-01573激光驱动器电路来驱动我们的激光二极管 PLT5 520B (由 OSRAM 驱动)。
但是、我们在系统设计中遇到了一些障碍。 由此、我们对激光驱动器电路 TIDA-01573有几个问题。
1)我们已经发现 TP4 (测量点)的脉冲宽度取决于我们馈入脉冲缩短缓冲器(J3)输入的100ns 脉冲的峰峰值电压。 我们认为这与与与与与门的 RC 电路(R9和 C11)有关、或者函数发生器的上升时间是否会因电压电平而异? 或者它是否可以是其他的东西?
2) 2) TIDA-01573的数据表提到脉冲的峰峰值电压应介于0-3V 之间(第11页 TIDA-01573)。 然而、SN74LVC1G08DCKR 和 GATE 的阈值电压为0.7*VCC、而 VCC 为5V。因此、阈值将为3.5V。我们想知道 TIDA-01573的第11页为什么提到0-3V 脉冲就足够了?
3) 3)如前所述、我们使用的是绿色激光二极管、OSRAM 提供的 PLT5 520B。 我们使用激光驱动器电路测试了该激光二极管、结果表明、激光二极管无法承受重复率为1kHz 的3ns 脉宽信号。 在此设置下、总线电压也是27V。 我们当前关于激光无法承受这些设定值的理论是、激光二极管由于过压或过流而经历电气过载、或者电感过冲超过激光二极管的最大反向偏置电压、 哪一个是2V。当您对激光驱动器设计的渊博知识超过了我们的知识时、您是否碰巧知道这两种理论中的任何一种是否适用于我们的问题? 是否还有更多游戏内容? 如果是这种情况、您是否碰巧知道此问题的解决方案?
此致、
Lynrick 和 Eva