This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:用于 TMS37***的 UHF 发送器 IC

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/803363/tina-spice-uhf-transmitter-ic-for-tms37

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我们使用 RAID+ Refined Passive Entry IC (TMS37***)的 DATAOUT/SLCK、CHSEL/SDATA、PCNT 和 CS 终端与 UHF 发送器 IC 连接。

我想问我是否可以使用器件 PTBox (RI-ACC-PTB 2-00) 读取 UHF 发送器 IC 中的 EEPROM 数据、如果可以、如何连接4个端子。

此致

Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xia、

    本主题涉及 E2E 不支持的汽车器件。 您有一个直接的 TI 支持联系人、请与他们联系、以便可以离线解决此问题。