请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好,
我们使用 RAID+ Refined Passive Entry IC (TMS37***)的 DATAOUT/SLCK、CHSEL/SDATA、PCNT 和 CS 终端与 UHF 发送器 IC 连接。
我想问我是否可以使用器件 PTBox (RI-ACC-PTB 2-00) 读取 UHF 发送器 IC 中的 EEPROM 数据、如果可以、如何连接4个端子。
此致
Xia