This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01536:TIDA-01536

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801162/tida-01536-tida-01536

器件型号:TIDA-01536
主题中讨论的其他器件:XTR111
对于 XTR111对外部噪声的易感性、我们存在一些问题。  例如、当我们执行 IEC61000-4-6:传导抗扰度测试时、我们将测量10V 信号上高达8Vpp 的噪声。  基于参考设计测试:
我们应该看到0.2%这一值远低于我们测量的值。  为了更好地理解这一点、您能为我们提供以下方面的帮助:
-请求测试详细信息(例如、它们在何处以及如何应用传导发射)

-我们能否获得参考设计板(在任何地方都找不到)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们支持此功能的应用工程师现在正在出差。 我会要求他澄清,并尽快回复你。 我认为 EVM 不可订购、但我可以进行检查。 此外、传导抗扰度测试可能取决于许多因素、尤其是布局。 您是否可以共享您的布局和原理图? 如果您不想在 e2e 上分享、欢迎通过电子邮件发送给我:frost@ti.com。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否详细介绍一下您的测试配置? TI 已发布适用于 IEC61000-4-6的本应用手册、并对4-6测试做了一些注释。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    对 Paul 的问题/评论有什么跟进?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此对话已脱机。