请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01536 主题中讨论的其他器件:XTR111
对于 XTR111对外部噪声的易感性、我们存在一些问题。 例如、当我们执行 IEC61000-4-6:传导抗扰度测试时、我们将测量10V 信号上高达8Vpp 的噪声。 基于参考设计测试:
我们应该看到0.2%这一值远低于我们测量的值。 为了更好地理解这一点、您能为我们提供以下方面的帮助:
-请求测试详细信息(例如、它们在何处以及如何应用传导发射)
-我们能否获得参考设计板(在任何地方都找不到)?