This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-070002:参考设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-070002, LM139, UC1843B-SP, LM117, UC1843, TPS50601A-SP, LM137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801969/tida-070002-reference-design

器件型号:TIDA-070002
主题中讨论的其他器件: LM139UC1843B-SPLM117UC1843TPS50601A-SPLM137

您好!  

我对 TIDA-070002参考设计有一些疑问:

1.为什么隔离反馈环路?这有什么优势?

2.您是否同意不严格要求使用过流功能、这意味着可以从设计中删除 INA901和 LM139?

3. L1和 D11执行哪些功能?

4.为什么在 T1的次级输出之后有这么多的输出电容器?

5.为什么在 T1之前有这么多的输入电容器?

非常感谢。

此致、

Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    隔离式反馈的优势是将其保持为隔离式转换器。 用于卫星的28V 总线通常具有非常嘈杂的接地、这会干扰信号。 这就产生了隔离要求。

    2.同意

    3. D11并不是很好,主要是为了确保线路保持在6 VDC 以下。 L1会降低电压纹波。

    4.如果您谈论的是与2.4.5中简要介绍的输出滤波器有关的 C21至 C28。 如果您只是问为什么这么多、我希望每个电容器的最大电流为2A。 L1表示需要处理总输出电流之前的电容器。

    5、这个设计的输入电流不是太高、所以我可能会用更少的电流来实现。 此设计最终进行了细微更改、并用于 UC1843B-SP 的 EVM、我们的 EVM 通常会在注意事项方面出错。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好(您和我谈到 LM117的 Daniel 是一样的吗?)、

    感谢您的回复、这些回复非常有用。

    假设初级绕组的输入电压范围介于20V 和40V 之间、次级绕组将始终保持不变
    输出+5V、还是这也会根据匝数比和精确的输入总线电压进行调节?

    大输出电容是否与 UC1843的使用相关?

    如果我想生成+/-5V 而不是+5V 的次级电压、T1将如何变化?

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    D8是缓冲器吗?

    D4、D5和 D9的用途是什么?

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    我与您谈到 LM117时一样是 Daniel。 我支持与空间相关的所有电源产品(或多或少、有时我会得到帮助)。

    次级输出将始终为5V、占空比将发生变化以保持这种状态。

    输出电容是否如此大? 我认为用户指南中的第2.4.5节还讨论了如何达到总输出电容值。

    如果您希望生成+/- 5V 而不是仅生成5V 电压、您可能需要添加另一个与电流类似的次级绕组、然后简单地翻转电路(主要是输出二极管)。 该绕组不会像5V 电源轨那样进行调节。

    根据您的输入电压、使用 TPS50601A-SP 的 Flybuck 转换器也可能适用于这种情况(尽管这是我一直在进行测试的结果)。

    D8是一个肖特基二极管、用于防止输出电压变为负值。 建议使用、但不要求使用。

    D9是校正来自 T2的反馈信号。

    D4/5是齐纳缓冲电路(也称为反激式钳位)。 D4可替换为 RC、但在某种程度上需要该电路。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    但愿你一切顺利。

    如果假设 Vin = 28V、效率为80%、最大输出电流为10A、我们可以推断引脚= 50/0.8 =
    62.5W 且 Iin = 62.5/28 = 2.23A

    T1是否是耦合电感器、以便在导通期间存储能量、并在关断期间传输能量?

    T1的匝数比是否在将输出设置为+5V 方面起作用?

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajan、

    T1实际上是耦合电感器。 它可能会引起混淆、因为它几乎被普遍称为变压器。

    您对功能正确。

    T1的匝数比在确定占空比方面起着作用、占空比反过来将输出设置为5V

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    D2的用途是什么? 这似乎不是反激式转换器次级侧的正常二极管。

    我已要求 T1制造商向我发送其数据表、因为我正在尝试了解匝数比如何影响设计。

    如果 Vin =+20V、VSEC =+5V?
    如果 Vin =+40V、VSEC =+5V?

    对于反激式、Vout =[Vin (反射)* D]/[1-D]
    其中 Vin (反射)= Vin/匝数比

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    如果您想直观地了解反激式转换器的工作原理以及电压变化情况、 我建议您下载功率级设计器等内容、以便更改输出电流等。 看看信号是如何变化的。
    它比较基本、但提供了一个良好的起点。

    变压器的匝数比将开关节点分压的值。
    因此、如果开关节点在0至20伏之间切换、且匝数比为2、则会导致次级侧在0至10V 之间切换

    如果开关节点在0至40V 之间切换、且匝数比为2、则会导致次级侧在0至20V 之间切换

    如果我需要5V 输出、占空比将查看次级侧开关节点并从中计算占空比。 因此、在20 Vin 的情况下、它们的占空比将在0到10次级侧上观察、并且为50%。

    如果输入为40V、则次级侧将看到0V 至20V 且为25%。 这与您提到的公式相对应。

    您正确、输出将始终为5伏、以保持清晰。
    请注意、使用的占空比公式 oyu 未考虑效率、效率会改变占空比。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    PWM 控制和反馈信号生成还有哪些其他更便宜的选项? 对于后者、是否可以使用几个运算放大器来创建误差放大器?

    我正在探讨此选项、电压模式 PWM 可能需要的总体器件较少。

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajan、

    在反馈信号的生成方面、您可以使用光耦合器、但这些光耦合器会因辐射而导致 CTR (电流传输比)降级。

    最便宜、最简单的方法是简单地使拓扑非隔离式、在这种拓扑中、您只需使用反馈电阻器即可

    我不认为电压模式使用的器件真的较少、因为大多数电压模式控制器仍然具有需要相同电流感应电阻器电流模式控制使用的 ILIMIT 引脚。

    我们的大多数航天级控制器都是电流模式控制、可以切换为电压模式控制、但这需要生成斜坡信号才能进入 CS 引脚。

    电压模式肯定是最简单的、但是、除非您使用电压前馈模式、否则由于输入电压的变化、这在电流模式控制中不太常见、因此会导致频率响应发生重大变化。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    但愿你一切顺利。

    您能否从 Wurth 查看耦合电感器的器件型号、或通过电子邮件发送其数据表。

    我要求 Wurth 提供器件 750317433的数据表、但他们找不到该数据表。

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajan、

    给你。

    我相信他们无法找到它的原因是我在 custome2e.ti.com/.../750317433r00-Prelim-Spec-Sheet.pdf 上要求它

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Daniel、您得到了一个基于5V 10A 电流定制的系统

    您是否考虑过 Coilcraft 的 Hexa-Path 部件、该部件包含六个绕组、使您能够创建"符合 EMI 标准"的磁体
    www.coilcraft.com/.../hexa-path.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    谢谢您的建议、我以前没有听说过。 我将在将来考虑这一点。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Daniel、

    但愿你一切顺利。

    LM137的数据表未明确规定如何预设输出幅度、例如、在数据表第13页的图14中、V1是什么? 这不是-Vin?

    如果 Vout =-1.25 (Vin + R2/120)+(-Iadj * R2)

    如果上述公式正确、则输出幅度对所有输入电压变化都很敏感。

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    下次您在单独的部分有问题时、我会要求您开始一个新问题。
    这不仅有助于我们跟踪问题、还允许具有相同问题的人员搜索问题。

    我相信数据表意味着以-Vout=-1.25*(1+R2/120)+(-IADD*R2)作为等式。
    请注意、-1.25是基准电压、120是公式中的 R1。

    这是 LM137数据表第8页的 EQ1。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Daniel、

    很抱歉、我在这个主题中询问了有关 lm137的问题、我只查看了 QML 数据表、商业数据表首页中列出了方程式