主题中讨论的其他器件: LM139、 UC1843B-SP、 LM117、 UC1843、 TPS50601A-SP、 LM137
您好!
我对 TIDA-070002参考设计有一些疑问:
1.为什么隔离反馈环路?这有什么优势?
2.您是否同意不严格要求使用过流功能、这意味着可以从设计中删除 INA901和 LM139?
3. L1和 D11执行哪些功能?
4.为什么在 T1的次级输出之后有这么多的输出电容器?
5.为什么在 T1之前有这么多的输入电容器?
非常感谢。
此致、
Rajan。