This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:48V 系统中的问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800436/tida-00120-issues-in-48v-system

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:SM72295

您好!

我已将您建议的 48V 系统的修改从12V 系统更改为12V 系统。

MOSFET Q2、Q3、Q4、Q5额定电压为150V

PV、BV (2.8V)的电阻分压器网络

3.软件:MSP ADC 值 PV、BV 等...

然后是我的空载测试  

输入电压:60V

输出电压:56 (空载时)

输出电压降至"零"后5到8分钟、我们得到了输出电压(56V)。 则 SM72295 MOSFET 驱动器将损坏。

此致

Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhar、
    听起来好像会发生过压应力、这可能是由振铃造成的。 您是否有示波器捕获、您是否可以共享电路板的开关和门控说明?

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的示波器捕获。

    Gangadhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhare、
    根据您共享的内容、该开关节点看起来处于100V 器件的范围内。
    不过、栅极节点也会受到关注。 您能否分享您正在使用的新 FET、栅极驱动电压和您更改的任何驱动电阻? 这也将帮助我找出任何超出规格操作的可能性。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MOSFET 额定电压为150V、部件号:BSC360N15NS3GATMA1、我们未更改任何驱动电阻器。

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhare、
    我已经与 SM72295专家的一些同事取得了联系、当我有更多信息时、我会回复他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 Bart

    谢谢、我们正在等待您的重放。

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhar、
    我的同事也反映了开关节点电压的问题。 如果您可以放大上升时间以查找尖峰和振铃、则可能会发生违反栅极驱动器规格的情况。

    为了纠正这一问题、需要通过调整栅极驱动电阻来降低 dv/dt。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    您能否提供栅极驱动电阻器值?

    所有 Q2、Q3、Q4、Q5都需要进行此更改?

    此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhar、
    栅极驱动电阻器的值需要增加、以减小电流并降低开关速度。 这取决于许多因素、例如 MOSFET 的性质、系统设计以及现有的压摆率和过冲。

    以下是一些技术文章、可在这方面为您提供帮助:
    www.tij.co.jp/.../slla385.pdf
    www.ti.com/.../slva714c.pdf
    www.ti.com/.../slua341a.pdf