Other Parts Discussed in Thread: PMP10833
尊敬的专家
我已经使用 PMP10833的参考设计设计将 SMPS 设计为15V/1A
我随附了原理图和 PCB 布局(元件的放置)以供查看。
请查看下面的布局(组件的放置)、并提出任何更改或建议以提高 SMPS 的性能。
从中删除
Nilay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kamesh、
布局图中没有显示任何布线、但器件放置对我而言看起来很好。 只需确保最大限度地减小电源环路- C1 - Q1 - D3 - L1 - C6 - C2。 我已附上用于 PMP10833设计的仿真文件。 希望这些文件能帮助您完成整个评估过程。
此致、
Sheng-Yang Yu
e2e.ti.com/.../6457.ACDC-Buck-15V1A_5F00_Simplis-simulation.zip
您好、Kamesh、
当您使用线路或中性点作为参考接地时、使用桥式二极管或单个二极管无关紧要。 二极管整流器将用作半波整流器。 与全波整流器相比、半波整流器需要使其输入电容器加倍、以保持相同的最小整流输入电压(桥式二极管和输出接地不连接到线路或中性点)。
因此、是的、计量应用使用简单的二极管整流是很常见的。 您只需确保具有足够的输入电容、以便为后续降压转换器维持足够高的整流电压。
此致、
Sheng-Yang Yu