This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10833:SMPS 布局审查

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799064/pmp10833-smps-layout-review

器件型号:PMP10833

尊敬的专家

我已经使用 PMP10833的参考设计设计将 SMPS 设计为15V/1A

我随附了原理图和 PCB 布局(元件的放置)以供查看。

请查看下面的布局(组件的放置)、并提出任何更改或建议以提高 SMPS 的性能。

从中删除

Nilay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilay、

    我没有看到附件。  我也在原始设计人员中购物。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将再次附加这些文件以供您查看。 很抱歉给您带来不便。 请查找附件。

    此外、我们将此 SMPS 用于计量用途、因此交换了线路和中性连接。 请就此提供您的反馈。

    此致、

    Nilay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否查看过原理图和布局? 请尽快回复我们。  

    我们正在等待您的回复。

    此致、
    Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    布局图中没有显示任何布线、但器件放置对我而言看起来很好。 只需确保最大限度地减小电源环路- C1 - Q1 - D3 - L1 - C6 - C2。 我已附上用于 PMP10833设计的仿真文件。 希望这些文件能帮助您完成整个评估过程。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

    e2e.ti.com/.../6457.ACDC-Buck-15V1A_5F00_Simplis-simulation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Sheng-Yang Yu、

    感谢你的答复。 我们将对其进行研究、如果有任何进一步的疑问、我们将允许您进行查询。

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Sheng-Yang Yu、

    我们希望将该电源用于计量应用。
    为此、我们将把交流线路(相位)作为参考接地。 由于使用了桥式整流器、因此在这里似乎无法实现。 那么、请告诉我们如何将此电源用于计量应用? 或者,我们是否可以使用简单的二极管+电容器代替桥式整流器进行交流/直流转换?

    此致、
    Kamesh Lakhwani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Sheng-Yang Yu、

    正在等待您的回复。

    此致、
    Kamesh Lakhwani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    当您使用线路或中性点作为参考接地时、使用桥式二极管或单个二极管无关紧要。 二极管整流器将用作半波整流器。 与全波整流器相比、半波整流器需要使其输入电容器加倍、以保持相同的最小整流输入电压(桥式二极管和输出接地不连接到线路或中性点)。  

    因此、是的、计量应用使用简单的二极管整流是很常见的。 您只需确保具有足够的输入电容、以便为后续降压转换器维持足够高的整流电压。

    此致、

    Sheng-Yang Yu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Sheng-Yang Yu、

    因此、我们只需将桥式整流器替换为半波整流器或连接电路的二极管1N4007。 没关系吗?

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    是的、没关系。 请勿忘记检查 C5和 C6电容器的电压谷值、并确保以下降压转换器能够在该谷值电压下正常工作。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Sheng-Yang Yu、

    下面随附的是经修改的电路。 如果需要进一步更改、请查看并告知我。

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Sheng-Yang Yu、

    正在等待您的回复。 请尽快回复。

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    很抱歉我迟到了。 原理图与 PMP10833设计相同。 因此它应该是好的。

    此致、

    Sheng-Yang Yu