This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:CMOS 反相器的开环和闭环

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799959/tina-spice-open-loop-and-closed-loop-of-cmos-inverter

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI:

我设计皮尔斯晶体振荡器电路。 我在计算 CMOS 反相器的增益和相位时遇到问题。

如何构建测试台来计算 CMOS 逆变器的开环和闭环?

由于无法从文本簿中轻松找到测试台、您能否帮助我解决这个问题?

非常感谢你的帮助。

BR、

Hieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hieu、

    供参考、我们的一个团队将对此进行探讨

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我仍然没有收到您团队的任何回复。 请帮助我检查此问题。 我需要检查设计中的环路增益。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hieu、

    在设置逆变器开环的同时、您可以尝试在输入到输出端进行直流扫描。 然后、您可以看到直流曲线、通过该曲线、输入将输出定位在 midail。

    一旦您将输入的直流电压置于 midrail、那么您可以将交流电压置于输入端、以便从输入端到输出端进行交流扫描/分析。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的回复。 但是、我要绘制的是所附的图。

    如果您有时间、请帮助我。

    非常感谢。

    BR、

    Hieu