请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI:
我设计皮尔斯晶体振荡器电路。 我在计算 CMOS 反相器的增益和相位时遇到问题。
如何构建测试台来计算 CMOS 逆变器的开环和闭环?
由于无法从文本簿中轻松找到测试台、您能否帮助我解决这个问题?
非常感谢你的帮助。
BR、
Hieu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.