This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS57040-Q1:难以从列表中选择/打开所需项目"我的设计"

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800246/webench-tools-tps57040-q1-difficulty-selecting-opening-desired-project-from-list-in-my-designs

器件型号:TPS57040-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我转到"My Designs"时、向下滚动到所需的项目、然后单击"Open"我选择的项目未打开、它通常会打开我上次处理的项目(我有多个设计具有相同的 IC)。   您以前是否看过这种情况、如果是、是否可以轻松解决此问题?  就好像"Open"按钮指向错误的项目一样。

感谢您的任何建议。

-Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您的提问。

    您是否正在尝试在工具中或 通过 myTI 帐户访问"My Designs"。 我们无法从两个位置中的任何一个重现此问题。

    您能否尝试从 myTI 帐户访问设计 、还请确认您也看到了问题?  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    正如我们在离线讨论过的、团队将努力找出根本原因。 同时、您可以将设计发送给我们进行共享、我们也可以与您共享设计。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    如果您仍遇到问题、请告知我们、我们可以与您分享确切设计的链接。

    此致、
    模块