请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS57040-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
当我转到"My Designs"时、向下滚动到所需的项目、然后单击"Open"我选择的项目未打开、它通常会打开我上次处理的项目(我有多个设计具有相同的 IC)。 您以前是否看过这种情况、如果是、是否可以轻松解决此问题? 就好像"Open"按钮指向错误的项目一样。
感谢您的任何建议。
-Sal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我转到"My Designs"时、向下滚动到所需的项目、然后单击"Open"我选择的项目未打开、它通常会打开我上次处理的项目(我有多个设计具有相同的 IC)。 您以前是否看过这种情况、如果是、是否可以轻松解决此问题? 就好像"Open"按钮指向错误的项目一样。
感谢您的任何建议。
-Sal
您好 Sal、
感谢您的提问。
您是否正在尝试在工具中或 通过 myTI 帐户访问"My Designs"。 我们无法从两个位置中的任何一个重现此问题。
您能否尝试从 myTI 帐户访问设计 、还请确认您也看到了问题?
此致、
模块