主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 ,先生
SN74AVC16T245的数据手册显示、电平转换为1.2V 时的最大数据速率为100Mbps、 电平转换 为1.8V 时的最大数据速率为200Mbps。 那么 、当 我 用 一 个22英寸传输线连接 SPICE 模型输出 、然后 用 3PF 电容器连接终端时、您的测试负载是?。 对于弱 模型、电容器侧的振幅和占空比等波形质量在100Mbps 下运行时似乎非常糟糕。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 ,先生
SN74AVC16T245的数据手册显示、电平转换为1.2V 时的最大数据速率为100Mbps、 电平转换 为1.8V 时的最大数据速率为200Mbps。 那么 、当 我 用 一 个22英寸传输线连接 SPICE 模型输出 、然后 用 3PF 电容器连接终端时、您的测试负载是?。 对于弱 模型、电容器侧的振幅和占空比等波形质量在100Mbps 下运行时似乎非常糟糕。