This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AVC16T245:SN74AVC16T245测试负载协商

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/801364/tina-spice-sn74avc16t245-sn74avc16t245-test-load-consultation

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 ,先生

    SN74AVC16T245的数据手册显示、电平转换为1.2V 时的最大数据速率为100Mbps、  电平转换 为1.8V 时的最大数据速率为200Mbps。  那么    、当  我 用      一  个22英寸传输线连接 SPICE 模型输出  、然后 用 3PF 电容器连接终端时、您的测试负载是?。   对于弱 模型、电容器侧的振幅和占空比等波形质量在100Mbps 下运行时似乎非常糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaobin、
    这并不奇怪--一条22英寸的传输线会增加大量电容和延迟/反射,从而使信号失真得非常明显。 您的 t 行参数是什么?

    数据表的第8节"参数测量信息"中提供了该器件的测试信息。 负载如图11所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,最大数据速率处于15pF 负载条件下?      我们的 t 行参数如下所示:

    L0 (H/m) 3.240186e-07

    C0 (F/m) 1.545259e-10

    R0 (欧姆/米) 2.437451e+00

    G0 (S/m)  0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Xiaobin、

    是的、15pF 负载用于测试这些器件。 它们不用于直接驱动传输线路。

    您的 t 线路向器件的输出端添加~86pF、并且 t 线路输入和输出端的阻抗不匹配将导致巨大的反射。   

    其中一个解决方法是在 AVC 器件的输出端添加一个串联电阻器-一个~33欧姆电阻器通常会抑制振铃并有助于实现信号完整性。  这里有一个常见问题解答、详细介绍了此主题:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier、
    我们的 T 线约为45欧姆、弱角 AVC 器件的输出电阻大于45。 因此、我认为33欧姆电阻器不会帮助实现阻抗匹配。 根据我们的弱角仿真结果以及5英寸 t-line 和3PF 负载、1.2V 应用中没有过冲。 相反、振幅已经无法达到1.2V。
    谢谢你。