This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01476:TI Designs:TIDA-01476:查询 TI 参考设计的 WiFi 网络

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01476, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800194/tida-01476-ti-designs-tida-01476-query-on-wifi-networking-of-ti-design

器件型号:TIDA-01476
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好、支持团队、

请参阅 TI 设计 TIDA-01476。 它基于射频网络。

是否可以通过 WiFi 网络使用此设计? 我有一个 WiFi 调制解调器。 我想在我的 WiFi 网络上访问此设计并将数据放在云上、以便我可以获得通知、而不会对用户造成任何位置限制。

如果是、是否有任何相关文档?

请支持。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将该 TI 设计连接到云的最简单方法是使用 Wi-Fi 转低于1GHz 网关。 SimpleLink 15.4堆栈插件中有一个网关示例:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

    该插件中有一个"ti_154_gateway_ibm"示例。 该示例旨在将运行 TI 15.4堆栈的传感器连接到云。 您参考的 TI 设计是15.4传感器、只需进行极少的修改即可连接到网关示例。 下面详细介绍了如何在 SimpleLink Academy 上设置该示例:
    dev.ti.com/.../node

    在演示之后、您应该能够将低于1GHz 传感器连接到云并在云接口上查看数据。 从那里、您可以使用该 TI 设计替换 CC1310 Launchpad 的"传感器"、并具有所需的功能。

    如果您需要更多的澄清、或对该主题有其他疑问、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 如果  使用适用于 SimpleLinkTmMCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件,这是否意味着 TI 设计 TIDA-01476可以直接连接到云? 并且不需要额外的硬件/网关?

    如果需要额外的硬件/网关、您能否建议在此应用中使用哪一个硬件/网关?

    此外、它是否会连接到 IBM 以外的其他云平台?

    请建议。

    此致、

    Ajinkya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajinkya、

    TI 15.4 Stack 插件需要在用作网关的硬件上运行。 所需的特定硬件是 CC3220 Launchpad + CC1310 LaunchPad。 CC13xx 系列中的其他低于1的无线电可能会在某种程度上被使用。

    网关运行后、将 TIDA-01476轻松连接到云。 CC3220网关代码可能需要进行一些更改、才能从正确格式化的 TIDA-01476获取精确数据、否则、只需极少修改代码即可连接到网关。

    默认情况下、唯一支持的云平台是 IBM。 但是、代码是相当模块化的、因此可以删除 IBM 代码并根据需要将其替换为与其他云平台通信的代码。

    此致、
    Michael