请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01476 主题中讨论的其他器件: CC1310
您好、支持团队、
请参阅 TI 设计 TIDA-01476。 它基于射频网络。
是否可以通过 WiFi 网络使用此设计? 我有一个 WiFi 调制解调器。 我想在我的 WiFi 网络上访问此设计并将数据放在云上、以便我可以获得通知、而不会对用户造成任何位置限制。
如果是、是否有任何相关文档?
请支持。
谢谢。