主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS63030
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
有人告诉我、这两个转换器没有适用于 TINA-TI 的模型可供轻松使用。 这是最不幸的。 线性技术/ADI 为其所有转换器提供了模型、并可使用 LTSPICE 轻松进行仿真。 为什么 TI 不提供相同级别的支持? 向工程师提供这些特定模型有什么困难? 为什么安装 TINA-TI 时未提供这些模型? 有很多问题、无法从何处获得答案。
有人告诉我需要找到我当地的 TI 代表才能获得这些模型。 我对如何执行该操作没有任何想法。 我无法调用任何数字。 TI 网站上没有"查找您的 TI 代表"链接。 我没有 TI 代表。 我是一名工程师、尝试评估这些组件、以便可能将其引入产品线。 缺乏模型会影响我的能力。 那么、如何查找 TI 代表以及如何快速完成此操作? 我不能等待数周的响应、否则我们不得不选择 LT/ADI 器件、这些器件已经具有易于获取的模型和仿真。
感谢您的阅读、请提供帮助。