This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63020:需要 TPS63030和放大器的仿真模型;需要 TINA-TI 的 TPS63020。 TI 当地代表?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS63020, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/800676/tina-spice-tps63020-need-simulation-model-for-tps63030-tps63020-for-tina-ti-ti-local-rep

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS63030

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

有人告诉我、这两个转换器没有适用于 TINA-TI 的模型可供轻松使用。   这是最不幸的。   线性技术/ADI 为其所有转换器提供了模型、并可使用 LTSPICE 轻松进行仿真。   为什么 TI 不提供相同级别的支持?   向工程师提供这些特定模型有什么困难?   为什么安装 TINA-TI 时未提供这些模型?   有很多问题、无法从何处获得答案。  

有人告诉我需要找到我当地的 TI 代表才能获得这些模型。   我对如何执行该操作没有任何想法。   我无法调用任何数字。   TI 网站上没有"查找您的 TI 代表"链接。   我没有 TI 代表。  我是一名工程师、尝试评估这些组件、以便可能将其引入产品线。   缺乏模型会影响我的能力。   那么、如何查找 TI 代表以及如何快速完成此操作?   我不能等待数周的响应、否则我们不得不选择 LT/ADI 器件、这些器件已经具有易于获取的模型和仿真。

感谢您的阅读、请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TINA-TI 模型可用于 TPS63020、您可以从以下链接获取。

    TPS63020 TINA-TI 瞬态参考设计

    我们确实会在 TINA-TI 安装时提供模型、您可以在 Spice Macros 选项卡下获取其中的一些模型。

    我们 的 WEBENCHRegistered电源设计器工具上还提供了 SIM 导出选项(立即尝试),您可以在其中导出并下载 TINA-TI 原理图以查看用户提供的角落。 您可以浏览以下文档、了解有关 SIM 导出的更多信息。

    从 WEBENCH 中导出 TINA-TI 瞬态 Spice 模型(修订版 A)

    针对 TPS63020启用仿真导出。

    如果您需要器件的未加密 PSpice 模型、则需要联系 TI 支持。 这是 TI 支持的链接

    遗憾的是、TPS63020和 TPS63030未加密 SPICE 模型不可供发布。 给您带来的不便、我深表歉意。

    我将检查并查看我们是否可以在 TI.com 上上传 TPS63030 TINA-TI 模型、但由于我们的带宽限制、这可能需要一些时间(15天到一个月左右)。

    您可以使用以下链接搜索并获取我们所有可用的 Spice 模型。

    SpiceRack

    您可以搜索将类似器件与 TINA 或未加密的 PSpice 模型搭配使用、以满足您的应用需求。

    如果您有任何疑问或其他疑问、请随时与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供"SpiceRack (SpiceRack)"链接... 我根本不知道这件事是否存在。  在产品网站或 TI.com 上、似乎没有进行广告宣传。  非常有用。  是的、我现在有了我需要的东西。   感谢您的快速响应、非常感谢。