This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电平转换器解决方案

Guru**** 2599935 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799410/webench-tools-level-translator-solution

主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9517

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们希望在系统和目标器件之间设计一个 I2C 总线电平转换器。 。
每个器件的规格如下:

系统:
 3.3V I2C 总线(2条数据线–SDA 和 SCL)
能够提供1A 电流的  3.3V 电源
 5.0V 电源、可提供1A 电流

目标:
 1.8V–5.0V 之间的未知电压 I2C 总线
 目标电压基准、可提供10uA 的拉电流
 主机系统的公共接地

请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    我们正在研究建议、但我想确保我了解应用。 当您说目标基准电压只能支持10uA 时、是否是从1.8V 至5V 电源轨汲取的最大电流?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在编辑我的回答时、我认为我误解了您的要求。 稍后入住


    谢谢、
    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bobby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shyam、

    我的理解是否正确?

    当前、如果图像正确、则2侧的上拉电阻器可能始终尝试在此配置中灌入大于10uA 的电流。 Vcc2上的另一个电源将是解决此问题的更简单的解决方案。 如果不是、则需要降低 I2C 通信频率、以尝试在第2侧支持非常慢的上升时间。 (为此、我们可能需要超出 I2C 标准中允许的最大上升时间)

    是否可以在 Vcc2上添加可调 LDO 而不是在目标 I2C 子系统上中继?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还有一个5V 电源。 我想、然后我必须为 VCC2电源使用单独的 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shyam、

    在这种情况下、您可以使用 PCA9306并使 Vref2短接至使能引脚、并通过一个200k 上拉电阻上拉至 LDO 输出。 该器件允许 Vref2大于或小于 Vref1。

    您可以使用的另一个替代器件是 TCA9517。 (将 B 侧设置为3.3V 侧、以便我们满足 VccB 电平要求并在 A 侧支持1.8V 至5V 电压)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bobby。 我想、然后我将不得不走这条路。