Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PCA9306、 TCA9517工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们希望在系统和目标器件之间设计一个 I2C 总线电平转换器。 。
每个器件的规格如下:
系统:
3.3V I2C 总线(2条数据线–SDA 和 SCL)
能够提供1A 电流的 3.3V 电源
5.0V 电源、可提供1A 电流
目标:
1.8V–5.0V 之间的未知电压 I2C 总线
目标电压基准、可提供10uA 的拉电流
主机系统的公共接地
请提供解决方案。