This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20058:减少反激式升压稳压器的输出纹波

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/799296/pmp20058-reducing-output-ripple-of-flyback-boost-regulator

器件型号:PMP20058

PMP20058参考设计是一种隔离型反激式稳压器、旨在为以太网供电(PoE)应用提供54V 电压。

IEEE 802.3af (PoE)表示最大纹波电压为:

PMP20058测试结果文档中的以下示波器截图显示了大约1.0V 的输出纹波、每10µs μ s 左右产生正尖峰。

是否有人研究过对该纹波电压进行滤波?  您对现有参考设计是否有任何细微修改的建议?  我怀疑这需要添加电感器和低 ESR 电容器、但我已经在内部使用了此设计的原型。  还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP20058上的输出滤波器只是电容式滤波器。 显著减少纹波的最佳方法是使用您建议的 π 型滤波器。

    请确保在二极管输出端使用陶瓷电容器、然后在电感器之后使用电解电容器或陶瓷电容器。 还必须注意、LC 滤波器的谐振频率不会干扰反馈环路。

    谢谢、

    Robert