请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP20058
PMP20058参考设计是一种隔离型反激式稳压器、旨在为以太网供电(PoE)应用提供54V 电压。
IEEE 802.3af (PoE)表示最大纹波电压为:
PMP20058测试结果文档中的以下示波器截图显示了大约1.0V 的输出纹波、每10µs μ s 左右产生正尖峰。
是否有人研究过对该纹波电压进行滤波? 您对现有参考设计是否有任何细微修改的建议? 我怀疑这需要添加电感器和低 ESR 电容器、但我已经在内部使用了此设计的原型。 还有其他方法吗?