This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3017:创建新宏时出错:"定义前未定义参数或可能使用的函数:ss."

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797786/tina-spice-lm3017-error-on-creating-new-macro-undefined-parameter-or-possible-use-of-function-before-definition-ss

器件型号:LM3017
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

你好。 我的客户在导入 LM3017的 PSPICE 模型时遇到错误。 很遗憾、在完成创建新宏之后、该错误出现"定义之前未定义参数或可能使用的函数:SS"。  

如何解决此误差? 期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、您好!

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Herman。

    提前感谢您。

    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您能否确认您在上面发现的问题中发现的 TINA TI 版本?

    我在最新版本的 TINA-TI 中没有发现这个问题、并且能够创建宏。

    如果客户使用其他版本、请建议将模型导入最新的 TINA-TI。


    谢谢、此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    感谢您的回答。

    我已经与我的客户确认了这一点、她正在使用与您相同的版本。

    我还尝试了一下、我使用的版本与您相同、但遇到了上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我认为问题即将出现、因为 EN/MODE 引脚名称。 TINA-TI 未将 EN/MODE 作为正确的引脚并给出上述错误。

    我已将 EN/MODE 引脚名称更改为 EN_MODE、并在第160行中更改了相同的名称(使用了该网络名称)、之后我能够创建宏。

    PFA 更新了未加密的 LIB 文件、如果您仍面临此问题、请告知我。

    e2e.ti.com/.../LM3017.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    感谢您的快速响应。 我测试了您提供的更新.LIB 文件、它可以正常工作、非常感谢!

    此致、
    Renan