请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3017 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
你好。 我的客户在导入 LM3017的 PSPICE 模型时遇到错误。 很遗憾、在完成创建新宏之后、该错误出现"定义之前未定义参数或可能使用的函数:SS"。
如何解决此误差? 期待您的回应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Renan、您好!
我认为问题即将出现、因为 EN/MODE 引脚名称。 TINA-TI 未将 EN/MODE 作为正确的引脚并给出上述错误。
我已将 EN/MODE 引脚名称更改为 EN_MODE、并在第160行中更改了相同的名称(使用了该网络名称)、之后我能够创建宏。
PFA 更新了未加密的 LIB 文件、如果您仍面临此问题、请告知我。