Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28C43
主题中讨论的其他器件: UCC28C43
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好论坛、
我已经运行了适用于直流/直流24V、2.5A 反激式的 Webench 设计、我得到了一个具有自定义变压器的设计、该变压器的值我无法轻松获取现成的变压器。
Webench 输出变压器的值如下:LP = 17.44µH Ω、Rp = 870m885、Leake_L = 358.885nH、 Ns1to NP = 1.269、RS1 = 8.6m Ω、Ns2toNp = 0.62、RS2 = 700.0 µH。
由于这不是现成的变压器、我无法从列出 的制造商产品系列或分销商处购买。 因此、我将这些数据提供给变压器制造商、以询问他们如何处理这些数据。 他们回呼说、他们无法处理这些价值观。 在这种情况下、我们不需要数千个变压器的组件、因此定制变压器会非常昂贵。
我的问题是、您建议将什么视为变压器? 如何将其与真实变压器数据表中的数据保持一致?
整体而言:Webench 为什么不使用现有的-可购买的-诸如 Wuerth、Pulse、Coilcraft 等列出的固定变压器等元件创建电路、而是获取芯片和其他固定数据、并将其他更灵活的元件(如 C 和 R、晶体管等)依赖于它们?