This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C45:DCDC-反 激式转换器:Webench 可创建定制变压器,但无法购买

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/842653/webench-tools-ucc28c45-dcdc-flyback-converter-webench-creates-custom-transformer-which-cannot-be-bought

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好论坛、

我已经运行了适用于直流/直流24V、2.5A 反激式的 Webench 设计、我得到了一个具有自定义变压器的设计、该变压器的值我无法轻松获取现成的变压器。
Webench 输出变压器的值如下:LP = 17.44µH Ω、Rp = 870m885、Leake_L = 358.885nH、 Ns1to NP = 1.269、RS1 = 8.6m Ω、Ns2toNp = 0.62、RS2 = 700.0 µH。

由于这不是现成的变压器、我无法从列出 的制造商产品系列或分销商处购买。 因此、我将这些数据提供给变压器制造商、以询问他们如何处理这些数据。 他们回呼说、他们无法处理这些价值观。 在这种情况下、我们不需要数千个变压器的组件、因此定制变压器会非常昂贵。

我的问题是、您建议将什么视为变压器? 如何将其与真实变压器数据表中的数据保持一致?
整体而言:Webench 为什么不使用现有的-可购买的-诸如 Wuerth、Pulse、Coilcraft 等列出的固定变压器等元件创建电路、而是获取芯片和其他固定数据、并将其他更灵活的元件(如 C 和 R、晶体管等)依赖于它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wolfgang、  

    由于使用了 WEBENCH 电源设计器、WEBENCH 算法支持针对单输出反激式设计(包括磁芯/线圈选择、线规、匝数/层数/股数等)进行详细的变压器选择(变压器供应商构建所需的)、适用于大多数运行条件。  

    但在某些情况下、如果数据库中没有足够的内核/库来满足提供良好变压器设计所需的所有条件、则可能无法提供这些详细信息。 我看到的一个这种情况是、当用户以高频率(>=500k)运行反激式

    有关现成变压器的现有可购买组件的问题、我们的数据库中也有一些组件是根据运行条件设计的。 反激式中的功率级在 WEBENCH 中设计为最佳设计(对初级 FET /秒二极管/pk 电流的 w.r.t 应力)。 我们始终可以通过调整占空比/匝数比来更改功率级设计、这有助于获得现成的变压器、但这可能无法为我们提供良好的整体设计。 目前、我们无法更改软件中的工作占空比、这实际上有助于重新设计整个功率级/并且在此过程中还可能提供现成的变压器。

    您能不能帮助我为您的设计提供 Vinmin、Vinmax、开关频率、以便我可以对其进行测试。 如果可能、您也可以在此处共享设计。  

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    谢谢你的答复,这听起来确实是有希望的。

    我可以转发 PDF 印刷用例以及我要使用的变压器、因为它是现成的、符合我的输出值。

    我的输入值为37V 至57V 直流、输出电压应为24V、输出电流为2.2至2.5A。 我必须将初级侧和次级侧分开以实现隔离。 因此、我需要在中使用某种变压器。

    我有几个可以尝试的变压器、即 POE62F-24ED 或 POE71F-24ED、因为它们已经将输出电压指定为24V、即使电流正常也是如此。 以下是数据表的链接: https://www.coilcraft.com/poe62f.cfm

    e2e.ti.com/.../UCC28C45_5F00_24V_5F00_2.2A_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、  

    我检查了 WEBENCH 变压器的情况、如果可以的话、我建议通过 WEBENCH 仪表板窗口中的高级选项将开关频率降低到95k、而不是100k (电流设计)这一点。

    您将能够获得完整的变压器设计、如果效果良好、您可以与变压器供应商分享该设计。  

    我在此处分享设计报告(也包含变压器报告)、  

    e2e.ti.com/.../xformer-report.pdf

    对于变压器 POE62F-24ED 或 POE71F-24ED、 我看到的唯一问题是 Isat 值-它们的电流接近6A、 但是、在设计的功率级别和工作占空比(~36%、此 IC 支持的最大值为47%)下、设计中的初级峰值电流接近9A  

    如果我们要使用6A 变压器,则可能需要增加占空比/更改初级电流纹波,这将导致整个功率级设计的变化。   

    也许我们可以在较低的频率(~95k)下运行此设计、然后检查是否一切正常。  

    如果有任何问题、请告诉我、  

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    感谢您的善意努力、这真的很棒。

    回答问题:我没有固定到一个特殊频率、因此95 kHz 对我来说是可以的、就像其他频率一样。 这只是 向用户(ME)提供的建议 Webench。

    变压器相当大。 我检查了 μ Würth 页面中的数据、发现磁芯的体积已经是建议的 POE62变压器的两倍多。 我之所以选择这一个、是因为它的高度较低、因为在设计中没有足够的空间、因为我必须构建更多的电路板。

    无论如何、这是一个开始。 从何处可以访问该变压器构建器软件? 我在 Webench 帐户中找不到它。

    另一个问题:您是否可以调节频率、这样我想我们就会得到一个具有较小体积变压器的设计? 这可能是一个全新的设计。 几天前、当我阅读变压器的数据表时、我已经了解了这一点、数据表中说、POE62等是在250kHz 的更高频率下测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、  

    如果我们使用 UCC28C43而不是 UCC28C45、情况如何?

    与 UCC28C45相比、UCC28C43可在更高的占空比下运行。 除此之外、这两个器件非常相似。  

    我使用 UCC28C43针对您的工作条件尝试了该设计。 设计报告如下。  

    e2e.ti.com/.../UCC28C43_5F00_webench.pdf

    对于这个、我可以得到比 POE62更小的变压器-   

    您可以根据损耗/占用空间/暂定成本要求选择其中任何一项。  

    有关检查此窗口的问题,请执行以下步骤:

    a.从 UCC28C43的产品文件夹中打开 WEBENCH 设计。  

    b.在原理图中、单击变压器符号、然后单击"选择替代"

    c.您将看到变压器窗口、您可以在其中看到不同类型的磁芯/波宾。 您可以查看不同的变压器及其结构参数。  

    d.要打印变压器报告、请单击"打印变压器详细信息"。 结构图旁边的右下角。  

    请告诉我、这是否有用、这里有什么其他东西、  

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    这是一个好建议。 我可以尝试使用新器件、因此我有几天时间设计电路板、让我们看看会发生什么情况。 我认为这可能是向前迈进的一种方式。

    非常感谢您至今提供的帮助!

    此致

    Wolfgang