This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00365:如何为电机线路选择 zenar 二极管

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TIDA-00365, TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841864/tida-00365-how-to-selcet-zenar-diode-for-motor-line

器件型号:TIDA-00365
主题中讨论的其他器件:SM72295

尊敬的专家:

您能找到设计指南吗? 您能告诉我如何选择图6的 D4吗?

是 D4也用于防止电机引起的电动势?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 D3和 D4用于保护 SM72295栅极驱动器引脚 HSA 和 HSB 在开关事件期间免受开关节点上的过冲和下冲的影响。  HSA 和 HSB 引脚具有最大值 额定电压(-5至100) V、建议工作电压范围为(-1至100) V 因此、在安全裕度为5V 的情况下、95V 是 HSA/HSB 允许的最大电压、以确保安全运行。 通常齐纳二极管的钳位电压变化5%、因此选择91V 齐纳二极管(最大钳位电压为95.5V、变化5%)进行保护。 R6和 R7是限流电阻器。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    谢谢你。 您能告诉我如何在突然断电期间防止电机引起的电动势吗? 是否应添加一个肖特基二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您是指在再生负载导致电机速度超过额定速度时、电机在再生区域运行。 在这些情况 下、为了防止直流链路超过安全值、需要使用由 MOSFET (未包含在 TIDA-00365中)控制的制动电阻器来耗散电机动能(被视为电机电动势)。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Siva:

    我不知道如何设计"由 MOSFET 控制的制动电阻器"。 您能不能与我分享一些宝贵的经验?

    我不确定是否可以使用肖特基二极管来防止此类电机 EMF。 您是否曾对此进行过探讨?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关由 MOSFET 控制的制动电阻器的实现示例、请参见 TIDA-00195 (在设计原理图中、使用 IGBT 而不是 MOSFET、但实现方式类似)。 制动电阻器将连接在 MOSFET 漏极和直流总线正极之间、MOSFET 将由 MCU (和合适的栅极驱动器)根据直流总线电压电平进行控制。

    我不理解肖特基二极管的实现方式。 您能否分享一个原理图或电路图、了解您打算如何使用肖特基二极管提供反电动势保护?

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    TI DRV8872QARQ1用于驱动我的有刷直流电机。 我的电机可以通过电流方向调节进行正向或反向旋转。

    并且可重新抽取的二极管旨在防止 EMF。  您是否认为这是必要和有能力的?

    D35是 zenar 二极管。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin Sun:

    VM 的标称工作电压是多少? D35是27V 齐纳二极管、因此、如果 VM > 27V、将开始在27V 时调节(钳位)输出电压。 请使用额定值至少比标称 VM 高10%的齐纳二极管。 此外、D35的连续额定功率仅为225mW、电机制动功率不得超过此值、以确保安全运行。 此外、仅当电机反电动势将超过最大 VM 额定值(50V)时、才需要过压保护或制动机制-如果电机被负载驱动至高于额定速度(再生或有源负载)、则会发生这种情况。 您的应用中是否会发生这种情况-如果不是、则 D35应该是一个足够的解决方案、以在开关事件期间防止瞬态过压/欠压(请在 BU+和 D35、BU-和 D35之间添加一个串联电阻器以进行电流限制)。 但是、如果电机可以在再生模式下运行、则 D35可能不足以防止过压、并且可能需要使用 MOSFET 的制动电阻器、具体取决于要耗散的再生功率。

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家 Siva:

    非常感谢您的专业工作!

    VM 的标称工作电压为12V、因此27V D35应该可以进行钳位。 我的电机通常以500mA 的电流工作、但我无法完全理解您的建议。 我稍后将学习并提供反馈。 谢谢!