主题中讨论的其他器件: DRV8873、 DRV8873-Q1
您好!
我正在尝试确定电机驱动器电路的电源布线宽度。 我参考 TIDA-020008设计、有几个问题:
- 在 TIDA-020008布局中、有多少电流可以流经反向保护二极管 D1? 我看到它只有10mil 的布线宽度。 只需要为其提供足够的布线宽度。
- VBAT 或 VIN+布线的建议最小布线宽度是多少?
- 对于3.3V 布线,建议的最小布线宽度是多少?
- 建议的信号线布线宽度是多少?
我的电机驱动器电路的应用具有3.5A 的电机 RMS 电流和9A 的堵转电流。
谢谢、
John