This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tidc249b 原理图和布局布线不匹配问题(次级侧)

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/841768/tidc249b-schematic-and-layout-routing-mismatch-issue-secondary-side

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Layout_5F00_changes.pdf 我们的设计之一我们使用的是 TI EVK 参考(对于 EVK 名称 tidc249b)、并发现与原理图和 PCB 布局有关的一些差异/问题(请参阅随附文件中的图片以及差异说明); 您能不能评论一下需要遵循的确切布线、以便根据我们模块器件型号750342178次级侧的网络名称获得所需的输出电压  

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Layout_5F00_changes.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 B、

    请验证 tidc249b 参考编号、因为我在任何地方都找不到该参考编号!  如果您有找到此设计的网页链接、请提供。   

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在您提供的原理图块中、显示了 SAT0060、该图引用了 tidr364b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢 大家、我们基本上是在设计一个具有 AI 和 DI 8 + 8通道的定制设计、如前所述、这是指 TI EVK 数据、可从在线获取

    您能否为我们提供两种设计的最新设计 EVK 参考文件:

    用于可编程逻辑控制器(PLC)的8通道数字输入模块

    www.ti.com/.../TIDA-00017

    2. 8通道模拟输入模块(我们参考 了 TIDA-00164.pdf)

    此致、

    Baswaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baswaraj、

    我检查了设计文件、并确认存在您提到的不匹配情况。 我对这种情况感到抱歉。 原理图反映了最终和正确的设计、请将其用作参考。 由于此设计很旧、设计人员不再与 TI 合作、因此除了网络上提供的资源外、我无法获取其他资源。  可能是在 PCB 构建后以蓝色导线的形式进行了更改、这些更改反映在原理图上、但绝不会进入布局文件。 我检查了布局、认为布局修复应该非常简单。

    我的建议是编译项目、更新 PCB 文档、在进行 ERC 检查之前解决错误或缺失的路线。 这应该非常快、因为大多数误差都在变压器周围。 很抱歉、如果这不完全符合您的预期、但使用我们的内部流程发布新布局更新需要一些时间、而您可以更快地将其修复在您的一侧。

    此致、

    Ahmed