请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD8E003 工具/软件:WEBENCH设计工具
我想使用 TPD8E003DQDR (ESD 保护器)为我的电路中的 SD 卡接口提供 ESD 保护。 我已阅读数据表并找到有关 PCB 布线的一些指南。 我已路由 信号。 我想从您的角度验证我的设计。 可以帮帮我吗?
我正在附加 eageagle.设计文件。
e2e.ti.com/.../OMNI_5F00_v1.3.5.sche2e.ti.com/.../OMNI_5F00_v1.3.5.brd